This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:将 TPS2372连接到仅802.3af 的 PSE。

Guru**** 2557310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372, TPS23751, PMP20859

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174163/tps2372-connecting-tps2372-to-an-802-3af-only-pse

器件型号:TPS2372
主题中讨论的其他器件: PMP20869TPS23751PMP20859

我们正在实施双输入冗余 PoE 电源、如 PMP20869评估板中所示、利用 TPS2372的自动 MPS 操作。 两个关闭的 TPS2372将连接到仅为802.3af 的 PSE (PSE 为15W)。

我们是否只是将 CLSA 和 CLSB 电阻器设置为1210Ω Ω、以将 PD 级别设置为0 (0.44W 至12.95W)、从而设置功率级别、以确保 TPS2372为电路的其余部分供电?

我们将使用 TPS23751作为直流/直流 5V @ 2A、这是我们可以控制的少数几款 TI 直流/直流部件和隔离变压器之一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    根据我的理解、您将2个 TPS2372用于双输入冗余 PoE 电源、然后将 TPS23751用于5V @ 2A 的直流/直流隔离式转换器。  

    我相信您正在转向 PMP20859而不是 PMP20869、如果我错了请纠正...此参考设计适用于采用 TPS2372的双输入冗余 PoE 电源。 要为 电路设置0类功率、您将在两个器件上将 CLSA 和 CLSB 设置为1210Ω Ω。

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀、您是正确的 PMP20859 "具有平稳过渡的双输入冗余 PoE PD 参考设计"。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    不用客气! 我现在将关闭此主题、如果您需要更多的技术支持、请随意创建新主题、或重新播放到此主题以重新打开。

    非常尊重、

    Brandon Beader