This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54060A:TPS54060ADRCR 功能安全时基故障率、故障模式分布、引脚 FMEA 值

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36506-Q1, LMR38010, LMR36006-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173297/tps54060a-tps54060adrcr-functional-safety-fit-rate-failure-mode-distribution-pin-fmea-values

器件型号:TPS54060A
主题中讨论的其他器件:LMR36506-Q1LMR38010LMR36006-Q1

您好!

我们将在项目中使用此 TPS54060ADRCR IC、但我们需要以下参数:

  • 功能安全时基故障率
  • 故障模式分布
  • 引脚 FMEA

您能否提供上述参数? 提前感谢您!

此致、

Gencay Akyuz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gencay、

    据我所知、我们没有分享这些信息、也没有为该产品开发这些信息的计划。

    LMR36506-Q1是一款功能等效的功能安全型器件。

    https://www.ti.com/product/LMR36506-Q1

    您可以在上述链接的"技术文档"选项卡中找到请求的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    LMR36506-Q1似乎很昂贵、因此对于成本敏感型12-24V CAV 应用、您建议在 Vin=7-36V Vout=5V 时使用以下哪一项。

    https://www.ti.com/product/LMR36006-Q1

    https://www.ti.com/product/LMR38010

    https://www.ti.com/product/LM5163

    谢谢、

    此致

    Gencay Akyüz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gencay、

    商用器件(无汽车认证/保证(-Q1))的成本往往较低。

    如果您只需要高达36V 的工作电压、而不需要通过汽车认证、我建议:

    OPTA

    LMR54410

    选项 B

    LMR36503/6.

    选项 C

    LMZM23601

    以下是适用于 OPTA 的 FIT、PFMEA、FMD:

    www.ti.com/.../sffs292

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议、但 IC 应具有60V 瞬态保护、因此 LMR38010和 LMR36006-Q1似乎更适合我们的应用、因此您建议使用哪一个?

    我在 TI 网站上找到了此 pdf、这是否适用于 TPS54060ADRCR 引脚 FMEA? https://www.ti.com/lit/an/slva615b/slva615b.pdf?ts=1669021633881

    这些产品是否有持久性计划?

    提前感谢您、

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道。

    是的、这是一个很好的发现。 这(PFEAM)适用于您可订购的器件。

    我们进行瓶胚测试、以加速/尝试设备老化。

    事后将评估器件性能和电气规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 LMR38010和 LMR36006-Q1的长率如何? 应首选哪一个?

    提前感谢您。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gencay、

    两种产品都没有 EOL 计划。

    因此、我建议您选择最适合您应用需求的解决方案。