This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1499Q:EMB1499Q 和 EMB1428余额问题

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: EMB1499Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173684/emb1499q-emb1499q-and-emb1428-balance-issue

器件型号:EMB1499Q

你(们)好  

采用 EMB1499Q 和 EMB1428的客户设计。

它们在平衡期间为一节电池充电、充电电流不能达到5A、8秒后、PMOS 非常热、转换效率仅为30%。

附上了原理图供您参考。

如何解决此问题?

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    星型、

    我们正在美国度假、对于此器件、我们建议客户在使用这些器件时遵循参考设计。 如果没有、请将差异与参考设计进行比较、并确定可能影响性能的更改。 在这些器件上、除了该基准之外、我们没有其他支持。

    此致、

    泰勒