This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79606A-Q1:电流感应功能

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ756506-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173076/bq79606a-q1-current-sensing-function

器件型号:BQ79606A-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ756506-Q1

尊敬的 TI 团队:

我想问您 BQ79606的电流感应功能。 数据表中未介绍电流感应功能。 该器件上是否有电流感应功能? 如果是、测量值是否超过150A? 请检查并告知我。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    BQ79606上没有电流感测功能。 请参阅以下与电流感应功能链接中的 BQ756506-Q1。 器件可支持+-100mV 测量、这意味着支持150A 您使用的分流器不能大于100mV/150A = 667uohm。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、请附加以下链接:

    https://www.ti.com/product/BQ756506-Q1

    要获得完整数据表、您可能需要注册 myTI 并申请它。 您还可以向当地的 TI 销售代表咨询。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    感谢您的推荐。 我将与客户一起检查 BQ756506-Q1是否满足他们的要求。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、

    好的、如果出现其他问题、请在您检查并打开新主题时解决此主题。

    此致、

    泰勒