This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV713P:启动和关断性能

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV713P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/825409/tlv713p-startup-and-shutdown-performance

器件型号:TLV713P

大家好、

我对 TLV713P 启动和关断有疑问。 我在数据表中找到这些图:

我是否正确理解了在没有输出电容器的情况下启动比在1uF 输出电容器下启动要长得多(约200毫秒)(约400-500微秒)?

启动时间如何取决于输出电容? 如何实现最短启动时间(Iout 约为1-2mA)?

 根据我的理解、放电过程(对于1uF 电容器和120Ohm 电阻器)应在几十微秒内完成、图中显示的是几十毫秒。 您可以查看关断图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vsevolod、

    这很奇怪、我也希望在没有 Cout 的情况下、启动时间会明显减少。  

    关断时、我还希望它更小(~600us)、但内部下拉电阻将取决于 Vin (Vin = 4V 时、其典型规格为120欧姆)。  

    给我们几天时间来获取 EVM、然后重新获取这些图、看看刻度是否正确记录。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vsevolod、

    我复制了图。 21-23. 图 22具有正确的时间单位、但图 21和23均应为每分段50微秒。

    感谢您将此事提请我们注意。 我们将在下次更新数据表时更新这些图。

    最棒的

    Nick