各位专家:
我使用 UCC21520来驱动三相逆变器的 IGBT。 驱动器 IC 由15V 电源供电、直流链路电压可变(0-500V)。 DSP 用于为驱动器 IC 提供输入、以生成适当的栅极信号。 我将生成50%占空比栅极脉冲。
这是驱动器的原理图、其中显示了与上述桥臂的深入连接。
我遇到了一个与驱动程序有关的奇怪问题。
驱动器在直流链路电压小于40V 时能够完美运行。 但是、当直流链路电压增加到40V 以上时、驱动器无法生成连续的栅极脉冲。 它偶尔会产生尖峰。 直流链路电压(>60V)越高、问题就越严重。 驱动器会产生间歇性栅极脉冲、但在大多数情况下会输出尖峰。
我在逆变器桥臂的输出端连接了一个100欧姆的纯电阻负载。 我要附加两个波形-一个是在直流链路= 40V 时、另一个是在直流链路= 60V 时。
直流链路电压~ 40V
黄色-自举电压 (~14V)
绿色-负载间的电压 (~40V) (高侧栅极脉冲与此类似)
紫色-负载电流
DSO 屏幕底部显示了丢失脉冲(又称为尖峰)的放大部分。
直流链路电压~ 60V
黄色-驱动器 IC 的输出(到高侧 IGBT 的栅极脉冲)
绿色-负载上的电压
紫色-负载电流
在这里、很多栅极脉冲出现为尖峰。 自举电压(此处未显示)在13.78V 恒定。 IGBT 从驱动器获得"奇怪的栅极脉冲"、它确实根据脉冲打开/关闭。 IGBT 正常工作。 Cboot 也正常工作。
我的调试
1:DSP 向驱动器生成50%占空比方形输入、而与直流链路电压电平无关。 因此、驱动器的输入没有问题。
2. IGBT 也正常工作。 每当它获得任何栅极脉冲时、负载电流就会流动。 因此 IGBT 的开关也没有问题。
自举电容器电压看起来是标称值。 在40V 直流链路中、Vboot 约为14V、而在60V 直流链路中则约为13.78V。 自举电容器也没有问题
驱动器 IC -生成输出脉冲的逻辑器件的内部似乎存在问题。 但是、我对直流链路如何影响栅极脉冲感到困惑。 有人可以帮助我进行调试吗? 到底发生什么事了? 问题出在哪呢?