This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:输入电流小于充电电流时的行为

Guru**** 2810935 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25896, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/825350/bq24171-behavior-when-input-current-is-smaller-than-charge-current

器件型号:BQ24171
主题中讨论的其他器件:BQ25896BQ25601

各位专家:

我们将按以下条件测试 BQ24171RGY。

充电电压:4.2V

充电电流:700mA

-电池:锂离子电池

-输入电流:600mA

在这种情况下、电源电压会下降、然后充电器停止为电流充电。 之后、电源电压上升并恢复充电。 这是重复的。

基本而言、我们假设使用比充电电流更高的输入电流。

上述行为是否重要?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、

    输入功率乘以效率必须大于输出功率、才能达到最大充电电流。  因此,VIN*(INLIM-ISYS)*eff < VBATREG*ICHG。  如果 VIN 接近 VBATREG、那么 INLIM 需要接近 ICHG。 如果 VIN 高于 VBATREG、那么 INLIM 可能低于 ICHG。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回答。

    请让我再次提出我的问题。 在通常的用例中  ,VIN*(INLIM-ISYS)*eff 大于 VBATREG*ICHG,因此不会出现问题。 我们的应用旨在使用终端客户的 USB 电源,我们正在考虑  VIN*(INLIM-ISYS)*eff 由于 USB 电源不良而低于 VBATREG*ICHG。

    在本案例测试中、我们使用了诸如~600mA 的有限电源。 在此测试中、电源电压下降、充电停止、然后电源电压上升并重新开始充电。 然后电源电压下降、充电停止。 这些操作每1ms 重复一次。

    我想知道我们是否应该关心这一行动。

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikoshi、

    充电器 IC 不会损坏、但这并不理想。  

    您能否将输入电流限制设置得更低、以免其损坏输入源?  如果没有、您是否可以改用具有 VINDPM 的1S 充电器、这样可以降低充电电流以防止崩溃、如 BQ25896或 BQ25601?

    此致、

    Jeff