This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24401:关于干电池保护

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24401, TPS3839

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824967/bq24401-about-dry-cell-protection

器件型号:BQ24401
主题中讨论的其他器件: TPS3839

您好!

客户正在考虑 bq24401。
・电池类型为镍氢电池。
・1节/2节电池
・0.2C 充电
・Vin=5V

但是、bq24401没有干电池保护。
您能告诉我干电池保护解决方案吗?

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    如果通过"干电池"保护、您意味着过放电保护、我们的所有充电器都没有过放电保护。  我们希望电池组具有电池保护器电路来提供过放电保护。  TI 仅提供锂离子保护器 IC。  我从2001年起找到了以下文章。

    https://m.eet.com/media/1145563/19688-41201di.pdf

    您可以使用相同的概念、将2个监控器和 Q1替换为 TI 组件 SVS (例如 TPS3839)。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JEFF-SAN、

    感谢您的支持和信息。

    客户希望进行一次电池检测。
    客户不想意外地为碱性电池充电。
    您能告诉我一级电池检测解决方案吗?

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    我不知道一个原电池解决方案。  我假设您可以使用主机处理器和固件以及动态负载来执行阻抗测量(R=V/I)、但会从电池中拉出电流并观察电压骤降。  镍氢和碱性电池具有不同的阻抗。

    此致、

    Jeff