This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:BQ25601工作异常

Guru**** 2527370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824499/bq25601-bq25601-work-abnormal

器件型号:BQ25601

你(们)好

BQ25601的 VSYS 连接到负载板。 电池未连接。  为 BQ25601提供5V 电源并通电、然后打开负载板。 BQ25601的 SYS 和 BAT 引脚被拉低、导致负载板 无法打开。 波形由红色箭头表示。 ,卸下 BQ25601芯片部件,可以打开直接连接到直流电源的负载板,问题出在哪里?
正在等待您的回复。
谢谢
星号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    请对原理图进行以下更改:

    1) 1)在 VBUS 和 GND µF 一个1 μ F 电容器。

    2) 2)在 REGN 和 GND µF 一个4.7 μ F 电容器。

    我还有几个问题要对其进行调试:

    1) 1)您的原理图中的5V0_IN 电流容量是多少?

    2) 2)成功开启负载板的直流电源的电流能力是多少? 此直流电源是否与原理图中的5V0_IN 相同?

    3) 3)负载板导通时消耗多少电流?

    4) 4)您能否在波形中显示的 VSYS 骤降后读取寄存器并发送寄存器转储?

    5) 5)您是否有可在其上进行测试的 BQ25601 EVM? 如果是、EVM 是否也有相同的问题?

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ang

    感谢您的回复。

    1.当负载板未接通时、5V0_IN 的电流仅为毫安。

    2.负载板的直流电源的电流容量(不带 BQ25601)为700mA,输入电压为4.6到5V 是可以的

    3.当负载板加电时,电流约为300mA

    4.使用 BQ25601时、 负载板 无法通电、并且无法读取寄存器

    5.客户购买了 BQ25601 EVM,需要几天时间才能到达。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    好的、请在您使用 EVM 进行测试后告诉我结果。

    关于1)和2)、5V0_IN 和直流电源可提供的最大电流量是多少? 换言之、电流限制是多少?

    关于4)、为什么在负载板关闭时无法读取寄存器? 只要 VBUS = 5V 输入连接到 BQ25601、即使 VSYS 悬空、您仍应能够读取寄存器。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    我们没有收到您的回复。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。

    此致、

    Angelo