This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24095:充电 IC 输出压降问题在电池充电期间高于电池电压达到3.9V 以上

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24095

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817782/bq24095-charging-ic-output-voltage-drop-issue-above-battery-voltage-reach-above-3-9v-during-battery-charging

器件型号:BQ24095

大家好、团队、

我有一个问题、如下所示:

在评估 BQ24095充电 IC 期间、我发现在电池充电过程中、当电池达到3.9V 以上时、我发现充电 IC 输出电压下降约0.2V、并且我们的电池充电器在电池充电时具有 LED、那么我们的充电器 LED 将以红色和红色亮起 电池已充满电或没有电池我们的充电将以绿色亮起。 因此、在充电过程中、我们观察到、当电池电压达到3.9V 以上时、充电器 LED 会从红色闪烁到绿色、再显示红色。 充电时 IC 输出电压也从0.2V 下降。

因此、请给出解决方案、说明这种情况发生的原因、其中的逻辑以及发生这种情况的原因。

等待提示响应。

谢谢、

Denish Limbachiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    3.9V 电压下的0.2V 压降可能是由于 OUT 和电池端子之间的电阻触发了从 CC 模式到 CV 模式的早期转换。  检查蓄电池和输出端子处的电压是否存在差异。  电池回路引线中的电阻也会导致同样的问题。

    请发送您的电路原理图以供查看。

    BQ2404X 和 BQ2409X 类似以及 CHG 引脚的行为请参阅以下常见问题解答文章:

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/753020

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bills:

    感谢您的参与。

    那么、充电 IC V OUT 引脚电流和电池终止电流之间有一个输出电阻。这是在充电期间电池达到3.9V 以上时为 IC 充电输出压降的主要原因吗?

    首先、请找到我在项目中使用的原理图。

     e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-03-POWER-SUPPLY-SE.pdf

    那么、接下来、我可以对该电池充电 IC BQ24095做些什么来解决该问题?

    我是否应该更改电池充电 IC 以解决此问题? 如果是、请推荐适合我们解决此问题的 IC。

    我的电池没有 PCM 电路、因此我使用10K 电阻器禁用过热保护和 GND TS 引脚。 并使用外部保护 IC 来保护电池。

    因此、请为我们提供此问题的解决方案。

    等待提示响应。

    谢谢、

    Denish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Denish

    同时检查输入电压、二极管 D4将降低电压、可能会导致问题。  压降规格 是使用1A 至500mA 的电流下降来测量的。  为了避免输出电流下降、输入电压需要更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有此问题的更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bills:

    根据您的建议、当电池电压达到4.0V 以上且电池充电过程从 CC 模式转换为 CV 模式时、I SHORT 二极管仍会出现此问题。当电池稳压器从 CC 模式转换为时、充电 IC 无法提供足够的电流 CV 模式。

    然后、您会说、如果电路中需要任何变化、您会发现任何其他解决方案。

    我们使用5V @ 1A 充电和我们的电池锂离子1400mAH @ 3.7V 电池来测试此 IC。 以0.2C 充电率充电。

    谢谢、

    Denish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Denish

    相对于 VSS 引脚3 (GND)、OUT 引脚上 BQ24095的 CC 至 CV 转换点应为4.35V。 如果引脚1上的输入电压较低、则可能会提前进行共源共栅转换或限制为4V。

    OUT 和电池+端子之间的电阻将增加 OUT 处的电压并提早转换至 CV。  这也适用于电池返回路径。  如果使用电池保护器、则该电路中的电阻可能会成为问题。

    如果您希望在发现此问题时捕获器件引脚上的电压、我可以查看这些电压、并可能建议更多探索领域。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Denish

    是否有此问题的更新?