This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:8端口 POE 交换机问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880, TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818505/tps23880-8-port-poe-switch-issue

器件型号:TPS23880
主题中讨论的其他器件: TPS23881

您好!

我的客户正在设计一个8端口 POE 交换机、在单个端口上使用4线对电源提供最大60W 的功率。 在这种情况下、需要两个 TPS23880。 它们如何相互连接、以及如何与 I2C 主机连接? 此器件是否有任何参考设计? 谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Andongsun!

    两个 TPS23880器件将由主机微控制器单独寻址和管理。 器件 I2C 地址使用引脚 A1-A4进行设置、并且在多器件系统中必须是唯一的。 TPS23880数据表的第9.2节提供了有关设计注意事项的更多信息;图118显示了每个器件应如何连接到 I2C 主机。 有关 I2C 通信的更多信息、请参阅第8.5节。

    数据表可从以下页面下载:--> http://www.ti.com/product/TPS23880/technicaldocuments

    对于您的多器件系统、我建议查看 FIRMPSEEVM-BDL 封装。 该系统能够支持多达48个端口、并总共使用6个 TPS23881器件。 TPS23881是一款与 TPS23880非常相似的器  件、但它还具有自主功能、并使用较小的200m Ω Rsense。

    24端口系统的主板可在此处找到--> http://www.ti.com/tool/PSEMTHR24EVM-081

    24端口系统的子板可在此处找到--> http://www.ti.com/tool/TPS23881EVM-083

    感谢您今天与我们联系、如果您有任何疑问、请随时告知我们!

    Aidan Davidson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Andongsun!  

    我提供的信息是否回答了您的问题? 如果是、请将此问题标记为已解决、以便告知我们!  

    谢谢!  

    Aidan Davidson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davidson、

    感谢您的支持。 这解决了我的问题。