This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TPS23880:TPS23880PSE 端口是否独立?

Guru**** 2525620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821536/ccs-tps23880-is-tps23880pse-port-independent

器件型号:TPS23880

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:

TPS23880的 SDRAM 配置信息是否会改变 PSE 端口的独立性?

现在、TPS23880不能同时带来 BT 和。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Fubo Ke!

    根据 IEEE802.3bt 标准、4线对 RJ45端口由 PSE 的2个通道供电。 如果您将端口配置为4线对操作、则分配给该端口的2个通道将共同运行。 但是、每个端口都应独立于另一个端口。 "不能同时带来 BT 和"是什么意思? 2线对(1通道)和4线对(2通道)端口都属于.BT 标准的范畴。

    有关快速介绍新标准及其如何改变 PoE 格局的好视频、请访问: https://training.ti.com/ieee8023bt-new-features?cu=1136425

    如果您更喜欢阅读而不是观看、可以在此处找到一份很棒的白皮书--> https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2018/06/06/the-new-poe-standard-it-s-almost-here

    感谢您今天与我们联系、我们期待您的参与!

    Aidan Davidson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Fubo Ke!  

    我提供的有关 PoE 和 IEEE802.3bt 标准的信息是否能解答您的问题? 如果是、请将此问题标记为"已解决"以告知我们!  

    非常感谢!  

    Aidan