This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2421-2:当由 Vin 进行热插拔时、Vin 上升和 EN 上升之间的延迟导致的输出浪涌电流

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820911/tps2421-2-output-inrush-current-caused-by-delay-between-vin-rising-and-en-rising-when-hot-swap-by-vin

器件型号:TPS2421-2
主题中讨论的其他器件:TPS25982

您好!

下面是原理图。 我的客户希望通过 EN=HIGH 来禁用 TPS2421、直到通过 FET 将 EN 拉为低电平。 但在热插拔期间、他们发现 Vin 和 EN 之间存在延迟、因此 EN 在短时间内保持低电平、从而启用输出。 在此短时间内、我们可以看到输出浪涌电流(绿色表示 Vin=12V、紫色表示 EN、蓝色表示输出电流)。 当我们通过电阻器(移除齐纳二极管)将 EN 直接连接到 Vin 时、我们还看到了 Vin 上升和 EN 上升之间的延迟导致的浪涌电流。 我们是否有任何方法可以改进这一点?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    您是否检查了当 FET 和齐纳二极管都不存在时 EN/是否遵循 VIN? 请检查此项以查看延迟是否由 FET 引起。

    请记住、在该测试期间施加的 Vin 不得超过5V。

    此外、图形的时间刻度为2.0us / div、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我早就没听到过你的声音。 希望您的问题得到解决。

    如果您仍面临此问题、请回复此帖子。 否则、请关闭此主题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    移除外部上拉电阻器和 MOSFET 后、VIN 和 EN 之间仍然存在延迟。   (绿色表示 Vin=12V、紫色表示 EN、蓝色表示输出电流)。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我将在有关 EVM 的实验中检查这一点、并在几天内告知您我的观察结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    如果您的电路中没有上拉电阻器,EN 上的电压如何等于4.6V?

    Aslo、您能否共享放大后的波形、在该波形中您会看到 VIN 和 EN 之间的延迟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Preveen、

    客户在 EN 上没有任何组件的情况下进行了测试。 EN 被恒定的3.3V (CH3蓝色)上拉、VIN 从0V 加电至12V (CH2绿色)。 它们可以看到输入浪涌电流(使用紫色 CH4)。 此帖子中的主要问题是该浪涌电流、TPS2421应将其移除。

    您可以在 EVM 上查看它吗? 如果是 TPS2421的错误、我将要求他们切换到 TPS25982。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    感谢您分享该波形。 该电流可以是流入输入电容的浪涌电流。

    • 系统上的输入电容是多少?
    • 您的测量电流是否也流入电容? 尝试测量 TPS2421输出端没有任何输入电容/电流的电流(在输出电容之前)/移除所有输入电容、然后测量输入端的电流。   

    我将在实验室中检查这一点、并在明天通过我的观察结果返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    请参阅下面的测试结果、

    在 EVM 上、我移除了 C1和 C2并使用33k 填充了 R6、以形成与您的电路类似的电路。 从下面的波形中可以看到、EN/信号相对于 Vin 没有任何延迟。

    因此、您可以很好地确保初始电流流入输入电容器、而不流入 TPS2421。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    您是否还可以检查输出电流? 下面是删除所有 Cin 后的放大波形。 CH2:绿色 VIN、CH4:紫色 EN、CH1:黄色 VOUT、CH3:蓝色 Iout。 客户的主要问题是 Iout 的浪涌电流。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    您能不能帮助我了解客户测量输出电流的确切位置。 在输出电容器之前、如下图所示。  

    它们是如何测量此时的电流的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    是的、它们在 VOUT 引脚和电容器之间使用了一根电缆。 在您的测试中、VIN 的上升压摆率太慢、因此您看不到输出的浪涌电流。 在客户的电路板中是相同的。 如我的屏幕截图所示、您可以提高 VIN 的转换率、使启动时间低于1uS、然后您可以检查浪涌电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    是的、客户使用用于电流探头的电缆替换 Vout PCB 迹线。 在您的测试中、VIN 的压摆率很慢、因此输出端不存在浪涌电流。 在客户的电路板上是相同的。 您可以在客户测试中看到 VIN 的启动时间低于1us。 您还可以看看这种启动情况吗? 我们有解释吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    是的、客户使用用于电流探头的电缆替换 Vout PCB 迹线。 在您的测试中、VIN 的压摆率很慢、因此输出端不存在浪涌电流。 在客户的电路板上是相同的。 您可以在客户测试中看到 VIN 的启动时间低于1us。 您还可以看看这种启动情况吗? 我们可以解释一下吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我将在明天的实验室中使用快速 VIN 压摆率对此进行测试、并让您了解我的观察结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我今天在实验室中对此进行了测试。 下面是我使用快速上升 Vin 捕获的波形。

    如您所见、EN 引脚与 VIN 一起上升、没有任何延迟。  

    我在输出电容之前测量了输出电流、并观察到一些电流尖峰。 该电流是由 CD 电容器引起的、而不是流经 FET 通道 的电流(由于 EN 和门)。

    众所周知、对于高频电容器、由于 Vin 快速上升、其阻抗较低、因此电容器 CD 充当低阻抗并允许一些电流流流过。 这种行为可在任何 MOSFET 中预期、因此也可在任何电子保险丝中预期。