This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:使用在经过一段时间后将 pH 引脚短接至 GND

Guru**** 2812785 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/825242/tps54335a-ph-pin-short-to-gnd-after-a-period-of-time-using

器件型号:TPS54335A

尊敬的 TI 技术支持:

 

下午好!

 

我们 在项目中使用了 TPS54335ADDAR DCDC 降压芯片。  电路原理图和 PCB 如下所示。 输入电压为9.7V、输出电压为7.7V。 当我们使用它时、我们发现 PH 引脚很容易对地短路、很快就会短路并烧坏。 仪器长时间使用后、它将出现。

 

发生什么事了:

 

  1. 每次芯片加电时或其负载启用时损坏。  负载电流为170mA。 上电时、负载被禁用、电流为0mA、这需要由 MCU 控制。
  2. 我们还有另 一个与该电路并联的电路、该电路具有相同的输入、输出为5V。 区别在于、另一个电路负载始终存在、不需要 MCU 控制。 我们认为在没有负载的情况下可能会出现问题。
  3.  这两个电路的前级有一个慢启动电路。 并使用示波器进行测试、则不会产生浪涌影响。
  4. 在一段特定的使用时间后、PH 引脚将被接地短路、并且内部下部 MOS 管 可能被烧断。  情况每次都是一样的,但出现的时间是不确定的。
  5. 我们在您的论坛上看到了一些与我们非常相似的问题。 链接如下:

https://e2echina.ti.com/question_answer/analogue/power_management/f/24/t/157973

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/745780?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS54335ADDAR

 

我们的问题:

 

  1. 出现此问题的可能原因是什么?  是否有任何优化方法?
  2.  由于此问题很晚才发现、我们的仪器已经开始大规模生产、是否有引脚对应 的替换芯片?

 

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    R38=30k Ω、Fsw 为1.5MHz、为什么这个应用需要这么高的开关频率?

    C47和 R40的值太大、系统可能不稳定、请使用 Webench 设计补偿。

    输出电容器的尺寸为0603、您最好检查实际输出电容@6.5V、因为陶瓷电容器的偏置电压会降低电压。

    对于布局、功率级布线过薄、 寄生 参数较大。 此外、输入电容器远离 VIN 引脚、这可能会导致 PH 出现较大的电压振铃。

    我建议首先修改 C47和 R40以查看是否有任何改进、然后您可以决定是否需要优化布局。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。

    1. 我们更改了 C47和 R40的参数 (我们使用 Webench 设计补偿) 并将频率降低到1MHz、但它仍然无效。  经过一周的测试、芯片损坏。
    2. 我们发现、通常、当没有负载并且芯片被启用时 、芯片被损坏。 芯片是否会在无负载的情况下容易损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的 C47和 R40的值是什么?

    正如我提到过的、您的电路板布局不好、反馈走线靠近电感器、噪声很容易引入 FB 引脚、系统可能不稳定。 最好重新设计布局、您可以参阅用户指南。

    肖恩