This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595 IC 输入电压

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820414/tps2595-ic-vin-voltage

主题中讨论的其他器件:TPS2595

您好!

我设计了一个基于 TPS2595 IC 的电路。  

我的电路要求为:

输入电压= 5V

输入电流= 5A

 

根据数据表、应用信息(第18页)、IC 的工作电压为4.5V 至18V。  

我的问题是、我向电路提供大于18V 的输入电压会发生什么情况?  

是否会烧断连接的设备?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijana、

    只要您在建议的工作条件下运行器件、器件就会保护负载和自身。

    如果在超过绝对最大条件下运行、器件可能会损坏。 损坏的性质大部分是短暂的、但将取决于故障原因。