This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3424-Q1:能否将 LM3424 -Q1 IC 用于超过5A 的应用

Guru**** 2526790 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824806/lm3424-q1-can-i-use-lm3424--q1-ic-for-more-than-5-a-application

器件型号:LM3424-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3424

非常感谢您提供此信息、但我想在降压模式下将 LM3424用作 LED 驱动器。 我的电流要求是8A、这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shikha、

    很抱歉耽误你的时间。 请让我在下周初回答这个问题。 我需要在内部咨询其他工程师。

    现在、我将关闭您提出此问题的另一个线程、然后返回到此线程。

    谢谢  

    Sumeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shikha、

    应该可以将 LM3424用作高电流降压转换器。

    您应该考虑的一点是、您需要调整 LED 电流感应的大小、使信号为100mV、以获得良好的百分比精度、这意味着电流感应电阻器中的损耗为800mW。  

    无论它是用作降压还是升压、都是如此。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Sumeet