This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820198/ucd3138-ucd3138

器件型号:UCD3138

 我正在研究文档 slu979中的 HB LLC 设计  

请参阅随附的问题。

感谢您在澄清 EVAL 套件中使用的关键值方面提供的任何帮助。

有一个设计使用了所有 GaN (NV6117/6115)和 LG3410、但我在网站上找不到它。

在任何情况 下、我们都需要5V/80安培的电流、380V 直流电压来源于3相 PFC 良好调节输出。  

因此、我们需要仔细调整参数、并谨慎设计功率级。

如有任何澄清,将不胜感激。

re2e.ti.com/.../HB_5F00_LLC_5F00_UCD3138_5F00_DESIGN_5F00_Q.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    工程师正在对此进行研究、并将作出响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将您的电子邮件转发给电路板设计人员。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它由 LMG3410团队设计、您可以将问题发布到标题 LMG3410中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thnx Sean。

    您可以关闭此帖子。

    我们现在继续介绍 UCD713

    R