This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150EVM:使用 BQStudio 和 EVM 进行充电时遇到问题>10mA

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ25150EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824293/bq25150evm-having-issues-using-bqstudio-and-the-evm-to-charge-10ma

器件型号:BQ25150EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

无论我如何设置寄存器、似乎我始终保持在10mA。  我使用 EV2400和 BQStudio 1.3.86、其中 CHARGE_1_00-bq25150.bqz 作为配置。  有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您使用 BQstudio 启动读取操作时、是否看到"Device OK"?

    您是否正在使用 BQ25150EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、ADC 寄存器也更新为逻辑值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您能否移除 J17 Vpullip 跳线并再次检查它是否正常工作。 确保 Vio 短接至 J11上的 VDD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸运、这里是我的寄存器设置

    e2e.ti.com/.../bq25150-registers.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您能否发布您的原理图?

    您是否已将板上的/CE 拉至低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还没有听到、因此我将关闭这个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您没有解决问题、但我不再使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您是否能够尝试将/CE 拉低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我尝试过、我没有发布原理图、因为我只是在使用 EVM、而您已经拥有了该 EVM。  这对我来说不再是问题、因为我现在使用的是 GDK、它正在工作。