This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:通过 I2C 擦除非易失性内容

Guru**** 2535660 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A, UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/825097/ucd9090a-erase-the-non-volatile-contents-through-i2c

器件型号:UCD9090A
主题中讨论的其他器件:UCD90160A

是否有办法通过 I2C 接口擦除 UCD9090A 或 UCD90160A 的非易失性内容以清空该器件?

我们想知道如何清空/擦除这些器件、以便帮助我们的硬件重新进入"空白"状态、以便重新制造。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、您可以发出以下 i2c 命令来擦除闪存。

    请仅按照与您自己的器件匹配的地址准确地遵循数据。 要写入的其余数据是固定的。

    请在擦除后25ms 后再重启电源

    清除数据闪存写保护位
    I2CWrite 地址 0xE2 0x05 0x04 0x00 0x00 0x01 0x04
    I2CWrite 地址 0xE3 0x04 0x00 0x00 0x88 0x20
      正在擦除 DFLASH ...
    I2CWrite 地址 0xE2 0x05 0x04 0x14 0x00 0x01 0x04
    I2CWrite 地址 0xE3 0x04 0x00 0x00 0x01 0x00
    暂停 25 暂停25.00毫秒、以获得闪存擦除时间

    此致
    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们已有一段时间没有收到您的意见、并假设问题已得到解决。 如果您需要进一步的帮助、请回复。

    谢谢

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尚未能够测试此解决方案。  一旦我们这样做,我们将在需要进一步帮助时作出答复。  谢谢。