请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD9090A 主题中讨论的其他器件:UCD90160A、
是否有办法通过 I2C 接口擦除 UCD9090A 或 UCD90160A 的非易失性内容以清空该器件?
我们想知道如何清空/擦除这些器件、以便帮助我们的硬件重新进入"空白"状态、以便重新制造。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
是的、您可以发出以下 i2c 命令来擦除闪存。
请仅按照与您自己的器件匹配的地址准确地遵循数据。 要写入的其余数据是固定的。
请在擦除后25ms 后再重启电源
| 清除数据闪存写保护位 | ||||||||
| I2CWrite | 地址 | 0xE2 | 0x05 | 0x04 | 0x00 | 0x00 | 0x01 | 0x04 |
| I2CWrite | 地址 | 0xE3 | 0x04 | 0x00 | 0x00 | 0x88 | 0x20 | |
| 正在擦除 DFLASH ... | ||||||||
| I2CWrite | 地址 | 0xE2 | 0x05 | 0x04 | 0x14 | 0x00 | 0x01 | 0x04 |
| I2CWrite | 地址 | 0xE3 | 0x04 | 0x00 | 0x00 | 0x01 | 0x00 | |
| 暂停 | 25 | 暂停25.00毫秒、以获得闪存擦除时间 | ||||||
此致
Yihe