This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65721:我是否可以使用它通过电池为电路供电?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65721, BQ24071, TPS65070, TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823631/tps65721-can-i-use-it-to-supply-my-circuit-from-the-battery

器件型号:TPS65721
主题中讨论的其他器件: BQ24071TPS65070TPS65217

您好!

我的问题是此帖子的标题。

TPS65721可用于为电池充电、也可用作稳压器(DCDC o LDO)、并将这些电压用于我的电路(连接交流输入时)。

但是、如何使用我的电池来打开 IC 并获得相同的电压? 换句话说、是否可以 在独立为电池充电的同时为系统供电? 如 BQ24071。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amilcare、

    是的、任何具有"动态电源路径管理"的器件都可以为系统(SYS)供电并同时通过主电源(AC)为电池(BAT)充电。

    TPS6572x 器件具有 DPPM、如数据表第51页所述:

    '当负载和电池充电所需的电流超过输入电流限值时、SYS 上的电压将崩溃。 DPPM 环路将减小充电电流、使负载的总电流和充电电流等于输入电流限制。 一旦 SYS 上的电压下降到低于目标电压100mV、就会完成此操作。"


    此功能从 BQ-器件中借用、并集成到大多数具有电池充电器的 PMIC 中(例如:TPS6572x、TPS65070、TPS65217)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的回答。

    这样、我可以通过 SYS 引脚为我的电路供电吗? 换句话说、SYS 引脚用作输出电压... 对吧?

    如果我清楚地了解到、我可以通过按下按钮为我的所有电路通电。 然后 SYS 引脚由来自电池的电荷供电。

    谢谢、

    Amilcare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amilcare、

    是的、对于 TPS65721、您可以使用 SYS 作为系统电源。 这是唯一具有电源路径管理功能的 PMIC、可通过 LDO 调节 SYS 电压。

    对于具有电源路径管理功能的其他 PMIC、通常通过负载开关为 SYS 提供电源、因此它是未调节的、不是特别有用。

    请确保您在 SYS 上施加的负载不会导致您的系统超过 450mA 的 IAC-MAX 间隔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答 Brian、很抱歉耽误了我的时间。

    这个 IC 对我来说相当棘手。 我了解到有3个输出电压引脚:VSYS、VDCDC1和 VLDO1、我可以使用我喜欢的引脚。

    VDCDC1和 VLDO1可实现持续稳压、而 VSYS 取决于电池电压。

    按下按钮后、只需3.3V 电压即可从电池为电路板供电。 但我不理解的是、我应该使用哪个引脚来获得3.3V 电压。

    我认为 VSYS 不是一个好主意、因为它取决于电池电压。

    谢谢、

    Amilcare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amilcare、

    Brian 目前不在办公室。 他将在下周再次与您进行讨论。  

    谢谢、

    Jadyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amilcare、  

    在 TPS65721上、VSYS1..VSYS0 = 10b、这意味着"10 = SYS 引脚上的电源路径输出电压调节至5V "

    VSYS 无法提供3.3V 电压、但会进行调节。

    因此、DCDC1是生成3.3V 电压的最佳选择

    LDO1最好生成1.8V 电压、通常用于为 I/O 和敏感模拟电路供电。