This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:初级侧 UCC28950下的次级同步整流

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, PMP8606, UCC24612, UCC28951, UCC21520, LMG1020, UCC27611, LMG3411R050, LMG3410R050, PMP20657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822764/ucc28950-secondary-synchronous-rectification-under-ucc28950-in-primary-side

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: PMP8606UCC24612UCC28951UCC21520LMG1020UCC27611LMG3411R050LMG3410R050PMP20657

大家好、

我的客户正在考虑将 UCC28950放置在初级侧、用于以下应用。
 -相移全桥应用
 -初级侧上的 UCC28950
 -次级同步整流由另一个控制器完成
 -输入电压:300V 典型值
 -输出电压:典型值15V
 输出电流:最大150A

对于初级侧应用、我向它们展示了 PMP8606作为参考。
对于次级侧应用、由于高输出功率、他们希望使用同步整流器控制器 IC。
问题1. 与内置 UCC28950的同步整流功能相比、在次级侧使用外部同步整流控制器 IC 是否存在任何问题?

问题2. 对于这种应用、建议使用哪种同步整流器控制器 IC?
     UCC24612高频同步整流器控制器如何?

问题3. 如果将 GaN FET 用于同步整流器开关器件、是否有任何使用指南?

谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ninomiya-San

    我周三之前出差-我将尝试提前回答您的问题、但我无法保证。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ninomiya-San

    我正在做一个答复--我希望能在星期一做好准备。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ninomiya-San

    几个要点首先–

    较新的 UCC28951是 UCC28950 100%兼容的直接替代产品、我建议客户选择较新的器件。 这些差异在 http://www.ti.com/lit/an/slua853/slua853.pdf 上的应用手册中进行了说明

    UCC28951和 UCC28950主要用于隔离栅的次级侧。 这样可以更轻松地进行系统集成–例如同步、开启/控制、电流共享、并且无需在反馈路径中使用光耦合器。

    但是、这部分当然可以用作初级侧控制器。

    UCC28951 (0)生成的 SR 驱动器可通过 UCC21520 http://www.ti.com/product/UCC21520等隔离式栅极驱动 器传输到次级侧。 这样做的优势在于、可以在轻负载时禁用 SR 以提高效率、并简化次级侧 PCB 布局的设计、因为无需仔细感应漏源电压。 PMP8606原理图可轻松更改、以包含 UCC21520隔离器/驱动器。

     

    a1/        我认为使用由 UCC28951 (0)生成的板载 SR 驱动器是一种更好的解决方案、因为 SR 驱动器由 UCC28951 (0)主动控制、而不是由不同的 IC 单独生成。 我会始终担心导致外部 SR 控制器错误切换的噪声、并特别注意确保 SR 控制器的低噪声 PCB 布局。 老实说、我看不到使用外部控制器的优势。

     A2/        UCC24612可以正常工作、但我认为使用来自 UCC28951 (0)的板载 SR 信号是一个更好的解决方案。

     A3/        UCC21520并不是驱动 GaN 器件的理想选择。 在这种情况下,我建议使用 ISO7740F 信号隔离器(F 选项,输出默认为低电平)和 GaN 驱动器 IC (如 UCC27611或 LMG1020)。 您可以在 http://www.ti.com/power-management/gate-drivers/gan-fet-driver.html 上查看 GaN 驱动器产品系列的概述

    GaN 是否优于 Si 取决于许多因素。 老实说、我认为在15V OUT 和100kHz 左右的开关速度下、为 SR 改用 GaN 几乎没有什么好处。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Colin-San、

    它们目前具有以下解决方案、
     -相移全桥应用
     -次级侧上的控制 IC
     -驱动信号通过光电耦合器传输到初级侧,4个 GaN FET 由驱动器 IC 驱动
       -->光耦合器和驱动器 IC 发生驱动信号延迟,大约为100nsec
       --> 二次同步整流开关时序由栅极电阻器调节
     -开关频率为80kHz 至100kHz
     -输入电压:300V 典型值
     -输出电压:典型值15V
     输出电流:最大150A

    为了处理从二次侧到一次侧的驱动信号延迟、他们正在考虑以下新解决方案:
     -相移全桥应用
     -初级侧上的 UCC28951 (0)
     -初级侧4个 GaN FET (必须)
     -开关频率的目标值约为300kHz
     -由于空间限制、次级同步整流由另一个没有光电耦合器的控制器完成
     -输入电压:300V 典型值
     -输出电压:典型值15V
     输出电流:最大150A

    问题4. 当开关频率增加到大约300kHz 时、在新解决方案下应注意哪些方面?

    问题5. LMG3411R050 (600V、50m Ω、GaN 功率级)能否与 UCC28951 (0)搭配使用?

    问题6. LMG3411R050/LMG3410R050在℃ 工作条件下的 IDS (直流漏源电流(Tj=125 μ A))为 Max=12A、但在绝对最大额定值下的 IDS (漏源电流、脉冲)为 Max=130A。
        为什么 IDS 12A (最大值)如此低?

    谢谢你。

    此致、

    Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ninomiya-San

    A4/   可在300kHz 下切换- PMP20657以该速度运行- http://www.ti.com/tool/PMP20657

    A5/   LMG3411R050器件可与 UCC28951 (0)搭配使用- LMG3411R050包含板载驱动器。 UCC28950 OUTx 引脚的0/10V 输出将需要衰减至建议用于 LMG 器件的3V 至5V 电平。

    A6/  脉冲电流额定值适用于小于100ns 的脉冲、因此脉冲中的总能量很小、由于器件的热惯性、与该脉冲相关的发热很小。 IDS 额定值适用于连续脉冲、芯片将达到热平衡。

    此致

    Colin