This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TLV61046A:TLV61046A

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/825352/webench-tools-tlv61046a-tlv61046a

器件型号:TLV61046A
主题中讨论的其他器件:TLV61046

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、请就电源 IC TLV61046向我提供帮助。 我使用输入电压= 2~3.5V (直流)、输出电压= 12.5V (直流)的 TLV61046、当我在负载电流约为50mA 的情况下添加电阻器负载时、运行良好。 当我添加 OLED 负载时,负载电流范围为30~ 40mA,电感器发出啸叫声,为什么会产生剂量,解决方案是什么? 请帮我,谢谢!

PM:到 Minqiu,我按了错误的“已解决”按钮,但我仍在等待您的响应