This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3644:LM3644/LM3560 PWM 控制

Guru**** 2815415 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3560, LM3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824851/lm3644-lm3644-lm3560-pwm-controls

器件型号:LM3644
主题中讨论的其他器件:LM3560

有关 LM3644/LM3560 PWM 控制的更多三个问题。

 

1.您能否帮助描述如何动态更改 PWM?

2、分辨率位和 PWM 方法是什么?例如:1.5A 时线性度为8位。

驱动电流的精度是多少? 我知道在低电流条件下会有一个挑战。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patty:

      1.我不明白您对动态更改 PWM 有何意义。

      2.7位、电流为1.5A

      我们只有1.5A 闪存规格、变化范围为+/-7%。 对于电筒 89.3mA、压敏度为+/-10%。 请参阅规格表7.5。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    您能否根据上述问题提供 LM3560信息? 谢谢!

    此致、

    专利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patty、

       有关精度、请参阅数据表第5页、规格表6.5提供了详细规格。 对于分辨率、闪光灯电流为4位、手电筒电流为3位。 您可以参阅表12和表13。 我建议在询问 E2E 之前先检查数据表、因为数据表中已列出所有规格。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    在这里仍有一些问题:

    动态更改 PWM 时我提到的是、可以更改我的 PWM 占空比吗? 例如,如果我们将手电筒模式设置为第一帧100%占空比为100mA,则可以将第二帧的50mA 设置为50%,将第三帧的25mA 设置为25%...等等

    2.如果第一个问题是肯定的,那么在电流变化期间它是否在内部具有 DIM (梯度平滑变化)功能?

    3. LM3644是否有两种降低电流的方法? 一种是通过 I2C 更改电压、另一种是通过 PWM 更改电压。 7位仅用于 PWM 吗? 如何使用 I2C 更改?

    谢谢!

    此致、

    专利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patty:

      不可以、对于手电筒模式、您只能通过 I2C 接口更改电流;

      2.不

      3. LM3644只能通过 I2C 更改电流、7位表示 I2Cnot 表示 PWM。 当您想要更改电流时、您需要更改寄存器0x05/0x06 (火炬电流)

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patty:

      还有其他问题吗? 如果您没有更多问题、我想先关闭这个。

    此致

    肖恩