This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3846:测试电路

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3846

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822483/uc3846-test-circuit

器件型号:UC3846

大家好!

ı 想用 uc3846设计一个转换器。但首先尝试制造一个测试电路来查看输出 PWM 信号。ı 进行了所有计算和绘图。(ı 将把它们放在下面)但 ı 可以看到任何东西。

ı 不知道 wrong.ca有什么帮助吗?

Fswitching=2、2/4、4x0、01=50kHz

死区时间= 1、62uS

3xIsxRs=(R2xVref/(R1+R2)-0、5)==>Vsmax=IsxRs=1、06V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Serkan,我很快就会回来。——邓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serkan、

    很抱歉耽误你的时间。 您的测试电路看起来不错。

    以下是我的建议。

    1.尝试在 CS 引脚添加 RC 电路以在 CS+引脚提供斜坡。

    2.确保-E/A 引脚(引脚6)电压小于+E/A 引脚(引脚5) 电压、COMP 引脚(引脚7)电压大于1.5V。

    如果 仍然无法正常工作、请提供 VREF 引脚、EA+引脚、EA-引脚和 COMP 引脚的电压、并提供 CT 引脚和 CS+引脚的波形。 以便我可以为您提供进一步的帮助。

    此致、

    Teng  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Serkan, 我没有听到您的反馈,我假设您能够解决您的问题。 如果没有、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建一个新线程)–谢谢、Teng