This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:LMZ31710 12V 输入、5V 输出。 但输出为12V、12V 输入和输出之间无脉冲

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/825439/lmz31710-lmz31710-12v-input-5v-output-but-12v-output-and-no-shot-between-12v-input-and-output

器件型号:LMZ31710

 我有这个 LMZ31710原理图。 我提供12V 输入并配置为获得5V 输出。  但我在 TP43上得到的是12V。 理想情况下、我应该得到5V 电压。 只是为了理解。 如果我测量 R2295和 R2297、我应该读取准确的值? 在 PCB 上、现在它们给出的值为 R2295 = 50kOhm 和 R2297 = 15 Ohm

为了让您知道、我有2块 PCB。 我正在对已通电的1个 PCB 执行测试。 但另一个 PCB 尚未通电。 并且两个 PCB 提供相同的电阻值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ammar:

    TP43看起来像输出电压测试点。 如果您测量 VIN 和 VOUT 之间的电阻、您会得到什么结果? 在我看来、输入电压(12V)以某种方式短接至输出电压、这可能说明了 TP43的读数为12V。 VADJ 引脚与 RT/CLK 引脚无关、因此 R2295和 R2297的读数不应相同。

    您似乎遵循表2中列出的5V 建议组件值(Rset =0.196k 欧姆;RRT = 63.4k 欧姆、Fsw = 1MHz)

    您是否尝试使用新的 LMZ31710器件并将其与第一块电路板交换以查看输出电压是否为5V? 还请提供 PCB 布局、以便我查看连接。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ammar:

    我可以获取有关此内容的更新吗? 您是否能够使用新的 LMZ31710器件检查电路板的功能?

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我没记录这方面的情况。 是的、我们发现 LMZ 因某种原因受损。 不知道原因。 我们更换了它、它工作正常。 这是不短的。