This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:电流感应

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824919/tps92641-current-sense

器件型号:TPS92641

大家好、

您能帮我的客户回答以下问题吗?

如果由于 CSP 或 CSn 引脚彼此开路或短路而无法正确进行电流检测、该器件的行为如何?
客户担心反馈控制可能无法正常工作、可能会产生过多电流。

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、

    TPS92641只有 CS 引脚反馈、没有 CSP 或 CSn。  如果 CS 对地短路、则控制环路将不会感应任何电流并发出更高的电流、正如您提到的、将无法正常工作并导致过大的电流。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tuan - San、

    我还收到了有关过大电流的其他问题。 您能否支持以下问题?

     1. CS 引脚断开时电流是否过大? 器件的行为如何?

    2. 如果 CS 引脚短接至 GND 或断开、过大的电流是否会一直流至 LED 或 FET 断开? 该器件是否具有其他保护功能来阻止此过大电流?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口-圣、您好!

    CS 引脚如果断开则悬空...只有泄漏会将其上拉或下拉。  在这种情况下、LED 中的电流可能会升高或根本不会升高、具体取决于漏电方向。  如果 LED 电流上升到高电平、则它将达到这样一个点:由于 Rdson、高侧 FET 上的过流保护将被激活、这是保护机制。  FET 仍然必须处理该电流、而不会损坏该保护机制的工作。  请参阅数据表的第7.3.11节。

    如果 CS 引脚对地短路、则会产生过多电流、直至开关过流保护功能如上所述激活。

    谢谢 Tuan