This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33603:关于 PSPICE 模型

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM33603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824825/lmzm33603-about-pspice-model

器件型号:LMZM33603

您好!

您能告诉我 LMZM33603 PSPICE 模型吗?
请确认随附的文件。
客户希望模拟外部同步操作。

1.请告诉我如何使用 Spice 模型检查外部同步操作。
2.在了解到通过执行外部同步操作即使在轻负载条件下也可以固定频率的情况下、这是正确的吗?

e2e.ti.com/.../LMZM33603.pdf

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    让我和 Spice 建模团队一起研究一下这一点、看看该模型中的功能是否已正确启用。

    1. 当我获得有关这方面的更多信息时、我将向您返回测试程序。
    2. 该部件仅在所有负载下的 FPWM 工作模式下运行。 该部件的内部 IC 具有 PFM/FPWM 功能、但电源模块上仅启用了 FPWM (工作模式)。 也许建模团队采用并构建了 IC PFM 模型、而不是电源模块瞬态 Spice 模型的 FPWM 模型。 我将与建模团队联系以了解这种差异。 感谢您的测试并指出模型文件的问题。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy - San、

    感谢您的支持。
    我们期待 Spice 建模团队的意见。

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    已确认代码 PSPICE 模型代码包括同步功能。

    我想确认您能够执行以下操作:

    1-如果您在 Modal/SYNC 上放置一个外部时钟、它应该会在一段时间后覆盖 RT 引脚内部生成的频率。

    2 -如果模型/SYNC 被拉低、则该部件在轻负载时在 DCM 下运行、在较高负载时在 CCM 模式下运行、并具有频率。 由 RT 引脚设置

    3-如果 Model /SYNC 被拉为高电平,则无论您连接了什么负载,部件都将在 CCM 中运行。

    由于 TI 不使用 LTSpice 仿真器、如果存在任何语法问题、无法正确仿真模型、则需要联系相应的软件开发人员以使模型收敛。

    此致、

    Jimmy