This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:BM studio、带 BQ34110

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822416/bq34110-bm-studio-w-bq34110

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

我有 BQ34110和 EV3400、我正在尝试使用 Battery Management Studio 测量12V 7.6 AH 铅酸电池。 我无法记录任何电压或电流值。 我已经制作了一个外部分压器、因此 BAT 的输入电压为0.88V、我将按照规定使用3.3V 为 Regin 供电。 我已经介绍了 BQ34110的用户指南、并按照建议设置数据存储器内容。 我无法完成电压或电流校准、因为校正超出允许的范围。 我还需要完成 GPC 周期、但我无法让 GQ34110获取任何值、即使它在 BM studio 的响应下也是如此。 我是不是错过了躯体吗?? 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    7600mAh 在原生范围内。 如果使用 EVM、请确保跳线 J2和 J5设置正确。 如果您需要进一步的帮助、请使用更多有关实际值和测量值的数据进行报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ronald

    • 对于该电压、请将跳线放置在 J2上的>5V 位置、
    • 看看 J3、看看 J3上是否有跳线? (J3上应该有一个跳线)
    • 必须将器件的 VEN 设置为高电平才能启用外部分频器(在 Settings (设置)屏幕的 Data Memory (数据存储器)中执行此操作)
    • 请小心 地将"Data Memory Configuration"(数据内存配置)屏幕上的"Number of series cells"(系列单元数)参数设置为相应的值。
    • 单击 CAL_TOGGLE 按钮以设置 CAL_EN 标志、以便能够 设置 Ven_en 标志

    BR

    Hossein 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Hossein,你是对的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hossein 感谢你的帮助,

    我已经多次完成这些步骤、但很不幸。 当我单击 CAL_TOGGLE 时、该位应更改为 High (Red)。 因为当我单击它时、没有任何反应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 J2上的跳线电压大于5V,J5跳线电压为16V。 电池电压读数为13.8V、但读数为0V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请重新刷新 FW 并重试。 此外、如果您需要进一步的帮助、请附加 srec 和 gg 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0110_5F00_0_5F00_02_2D00_bq34110.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我始终仅在板上的 BAT 引脚上读取0V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请允许我等到周四查看您的 srec 和 gg 文件并进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    之前的.gg 文件不正确。 我在这里连接了正确的一个。

    e2e.ti.com/.../6266.BQStudio.gg.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这个问题上有什么进展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这个问题上有什么进展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 gg 看起来正常、但我无法导入您的 srec。 我认为 srec 中的分压比可能很差。 一个建议是在 PBA 单元上连接一个1/3分压器,并将电压降至4V。 为此、请使用10k 或1M 电阻器。 然后连接 EVM 并再次使用默认 FW 刷写。 看看您是否获得了电压读数。 如果你这么做、我们猜到的是问题。 您可以按照 Hossein 在答复中的建议设置分频器和设置、一旦完成、该设置就应该起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运气差。 更改输入电压无效。 我无法使 VEN 引脚变为高电平、这会导致 BAT 引脚上出现恒定的0V。 如果 VEN 无法升高、则不会发生任何情况。 我已经在"Data Memory"选项卡中将 VEN_EN 设置为高电平、并应用了 RESET 命令、但仍然没有任何结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用 EVM 或您的设计是否仅包含 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    我们一段时间没有听到您的声音-希望这意味着问题得到解决。

    关于 bqStudio 和 bq34110、请下载以下两个版本: http://www.ti.com/tool/bqstudio

    确保将这些文件安装在单独的文件夹中。  使用 v.1.3.86版本进行校准。  在 bq34110的1.3.92版本中、电流校准中断。  此问题已被发现并修复、应在 bqStudio 的下一个版本中修复。

    目前、作为一种权变措施、请使用版本1.3.86进行电流校准。  V 1.3.92可用于其他一切。

    请确认您的闪存更新正常电压设置为0进行测试、并为您的外部分压器启用 VEN。  如果问题仍然存在、请尝试串联值= 1、并确认您可以写入器件。  (写入器件、然后回读以确保已取回)。

    此致、

    Bryan Kahler