This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电缆压降补偿仿真

Guru**** 2826625 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27341, TPS54302, TPS54202, TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821169/cable-drop-compensation-simulation

主题中讨论的其他器件:LM27341TPS54302TPS54202TPS2549

您好!

我的客户正在寻找一个能够接受8-19V 输入电压并提供高达5.2V @ 1.5安培电流的降压电源。 棘手的部分是负载在2.8米的26AWG 电缆下(3股26AWG 用于连接到负载的 V+、3股26AWG 用于接地从负载返回)、它们希望补偿电缆压降。 随着负载增加、降压转换器必须调节到更高的输出电压、以补偿电缆电阻产生的压降。 我在下面的文章中看到了几个帖子、其中显示了如何使用 INA 补偿电缆压降、但我希望这之前已经在 TINA 中进行过仿真。

https://www.eenewspower.com/content/how-extend-power-supply-droop-compensation

他们正在查看 LM27341降压转换器、但希望在将电路放置在电路板上之前对其进行仿真。 这是可行的吗? 是否有人过去做过的起始点?

最终、他们可以选择任何 TI 降压转换器、并且希望获得比昂贵的 LT6110器件更便宜的解决方案。 因此、如果建议使用 LM27341以外更适合此应用的其他降压转换器、请告诉我。  

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、John、

    LM27341是我支持的少数 LM 器件之一。 遗憾的是、我以前没有对该器件进行仿真、因此我没有为您提供有关该器件或其他器件的起点。 我建议为您要使用的降压打开其中一个瞬态参考设计、然后将 INA 电路添加到其中。

    对于较新的器件、我建议查看 TPS54202或 TPS54302。 这些建议将得到另一个团队的支持、以便他们可以提出更多建议。 如果您更喜欢在 TINA 中进行仿真而不是 PSPICE、那么您可能需要在 WEBENCH 中创建设计、然后将其导出。

    此致、
    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我将此标记为决心关闭帖子、因为我将休假。 如果您仍需要帮助、请随时回复重新打开。 我已通知我团队中的其他人、以便在我外出时观看。

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的跟进、并感谢您的领导将会离开办公室。 尝试使用 TPS54202器件仿真解决方案时遇到收敛问题。 如果我得到了解决、我将在这里为其他人发布.tsc TINA 文件。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、

    我们现在将关闭线程。

    如果您需要重新打开、请随意重新打开。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想用最新的解决方案跟进此主题、以便其他人也可以从中学习。 我们考虑的两种解决方案是:

    1. 使用降压转换器和具有电流感应输出的负载开关。 使用运算放大器和 BJT 将电流感应输出与电流源反相并将其连接到反馈节点。 随着电流的增加、这将导致更多的电压从顶部反馈电阻器上下降、并使降压转换器的输出电压更高  
    2. 使用 TPS2549 USB 控制器的降压转换器、其灌电流输出与负载电流成正比、并将其连接到反馈节点。 我的应用不需要 USB 控制器、但它是一个比上面列出的选项1更小的解决方案。  

    我粘贴了下面的一些图片。

    谢谢、

    John