This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1009:电容负载

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LT1009, TL431LI, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824578/lt1009-capacitive-loading

器件型号:LT1009
主题中讨论的其他器件: TL431LITL431

你好。  我看不到 LT1009阴极上提到的最大电容。  如果我连接10nF 以使用偏置电阻器创建 RC 滤波器、是否会出现稳定性问题?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    这是一个很旧的器件、很遗憾、我们手头没有这些数据。 您没有使用 TL431LI 等更好、更新的器件的原因是什么?

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要一个裸片形式的器件。  遗憾的是 、TL431并非如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    TL431实际上以裸片形式提供、仅在 TL431-DIE 下进行了标记

    谢谢、

    Abhinav。