This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:BQ24725A 充电电流调节

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824773/bq24725a-bq24725a-charge-current-adjustment

器件型号:BQ24725A

尊敬的 TI:

 

我们在为电池充电时遇到了问题:通过调整寄存器设置、充电电流逐渐增加到260mA、看起来一切正常、但是当达到260mA 时、电流停止增加、并且充电电流寄存器增加到0x1780~0x1800后、电流再次增加、请参阅下表:

 

现在、确定充电器中是否触发了任何类型的保护机制、从而提供类似这样的测试结果。 请注意、我们在此 BQ24725A 充电器设计中使用的是0.15 Ω 输出传感器。

 

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fan、

    您可以共享您的原理图吗? 此外、ADC 模块2、3和4测量的是什么?

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    您可以将您的电子邮件地址留给我吗? 只是担心在论坛中发布原理图。

    谢谢!

    风扇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fan、

    当然、我的电子邮件地址是 a-zhang2@ti.com。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fan、

    感谢您向我发送您的原理图。

    问题可能是由于您的 RSR = 150 mΩ 感应电阻器值所致。 mΩ 建议的最大感测电阻值为20k Ω、如下所示:

    此外、请将 C213 (BTST 电容)从100nF 降低到47nF。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    如果是由于传感器电阻器、为什么在我们将电流电阻器设置为0x1780~0x1840后、输出电流达到400mA? 此时、电流纹波电压应触发过流保护。 问题是我们无法将输出设置在270mA 和400mA 之间。

    谢谢!

    风扇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fan、

    我注意到、您的 ICHG 在270mA 和400mA 之间的"死区窗口"对应于充电电流寄存器值0x1000 - 0x17C0。 这强烈建议问题与您的 RSR 感应电阻器值有关。 如下表所示、在0x1000 - 0x17C0之间设置的充电电流寄存器具有与0x0xxx 和0x1800 - 0x1FC0不同的 VOCP_RISE 阈值。 这可以解释为什么您只看到一个介于270mA 和400mA 之间的死区窗口。

    请进行我上次回复中描述的修改(降低 RSR 和 BTST 上限)。 更改这些组件后、如果仍有一个介于270mA 和400mA 之间的 ICHG 死区窗口、则我们可以进一步研究。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    非常感谢您对充电过流比较器的解释、从未注意到此参数会影响我们的充电率。 至于自举电容器、我将更新设计、但我仍然不知道这与我们的问题有何关系、因为从理论上讲、较大的电容器将减少施加到开关节点的正纹波。 您能提供更多提示吗?

    谢谢!

    风扇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fan、

    一个100nF BTST 电容器也应该工作。 我只想指出、该值与我们在典型应用图和 EVM 中使用的47nF 不同。 我们使用47nF BTST 电容进行评估、因此我们可以更好地确保 BQ24725A 在这些条件下的性能。

    一般而言、略大于47nF 的 BTST 电容可以正常工作。 但是、小于47nF 的 BTST 电容器会更快地放电、并且需要更多的刷新脉冲、这是不可取的。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Angelo、

    我想、根据您提供的信息、我们可能会解释我们在生产线上观察到的情况、但我们的技术人员也向我提到、还有几个模块输出介于270mA 和400mA 之间的值、这可以通过比较器性能差异来解释吗?

    BR、

    风扇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fan、

    是的、这种 mΩ 可能与您的150 μ A RSR 值相关、从而使您的某些模块上的充电过流比较器跳闸。 使用较小的 RSR 感应电阻器值应允许所有模块在270-400mA 之间充电。 较小的 RSR 值也会提高效率、因为感应电阻器的传导损耗更小。

    此致、

    Angelo