This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53602-Q1:轻负载模式转换的输入电压阈值

Guru**** 1156480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/825304/lm53602-q1-input-voltage-threshold-for-mode-transition-at-light-load

器件型号:LM53602-Q1

您好!

数据表(SNVSA42B)的图13显示了在无负载情况下自动模式下从 PWM 到 PFM 的输入转换电压、但该阈值的变化(最小值和最大值)是多少?

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三

    我将查找该数据。 我将在一两天内答复。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三

    很抱歉、我们没有这些数据。 我们只有一条特征曲线。 我们没有最小值/最大值的统计数据

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam-San、

    是否可以为我们粗略估算原理图等设计文件中的最大/最小值? 例如、如果 VIN 阈值由电阻分压器确定、则电阻比的误差将对 VIN 阈值变化产生重大影响。 粗数对我们来说是可以的。 您能再看一下吗?

    让我再问一个问题。 如果器件在 PFM 模式下运行时、自动模式下的输入电压下降、器件是否会再次切换回 PWM? 如果是、输入阈值是多少?

    此致、
    横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi-San、

    我将再次检查以查看我们是否具有近似值。

    要回答您的第二个问题、数据表指出:"此外、稳压器在轻负载时切换到 PFM、如果输入电压降低、它将保持该模式。"

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi-San、

    我们的估计值比给定的值高10%、但这不能保证。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam-San、

    您是指典型值(图13上)±10%吗? 或者、典型值为+10%

    有关 VIN 下降阈值的问题如何

    此致、
    横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi-San、

    我的意思是典型值+10%。

    一旦进入 PFM 模式、如果 VIN 下降、IC 将保持在 PFM 模式。

    Sam