This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1428Q:EMB1428开关导通时间问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: EMB1428Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823971/emb1428q-emb1428-switch-on-time-problem

器件型号:EMB1428Q

你(们)好

目前、调试是正常的、电荷泵也有波形、我想知道开关引脚的示波器上将出现哪种波形、当芯片正常运行时、应打开这种波形。

已连接波形。 开关引脚短时间断开。 我想知道这是否正确? 是否有任何方法可以使其保持更长的打开时间? 或出现问题。

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    欢迎来到论坛!  我不完全理解您的问题。 请澄清以下几点:

    • 您使用的是哪种电路板?
    • 您指的是哪个引脚(引脚名称)?
    • 您能否澄清一下您的图上的每个信号是什么?

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leslie

    感谢您的回复。

    1.主板是由客户 自己开发 的,仅使用了 emb1428。 实际对象的图片如下所示。

    2、当前指令为0x90、需要开启 CELL1

      图中从上到下的波形为 CLK CEXT1、CEXT2和 source0 gate0

    由于客户没有连接 MOS、然后拔出48引脚、所以在测量开关波形时、他将隔离探头逐个连接到栅极和源极。 以这种方式观察是否正确?

    他 想知道我的开关的波形是否正确、但打开时间是否太短、它有什么问题?

    谢谢你

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    EMB1428Q 旨在与 EMB1499配合使用、以便能够进行主动电池平衡。 您需要两个芯 片来执行此功能、因为 EMB1428会向 EMB1499发送命令、需要进行握手、还需要其他信号向 MCU 报告。 如果 EMB1428未接收到来自 EMB1499的预期信号、则会产生故障并打开所有开关。 如需详细了解我刚才介绍的内容、请参阅 EMB1428器件数据表第18页的"正常控制排序"部分和第19页的"故障报告"部分: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/emb1428q.pdf  

    有关栅极和源极引脚上的预期信号、请参阅器件数据表第6页的"FET 驱动器参数"。 VGSON 是驱动器输出"导通"电压(VGATE-VSOURCE)、典型值为12.1V。 如果信号只能保持很短的时间、那么您很可能会看到我在上面描述的情况、其中 EMB1428正在等待来自 EMB1499的信号、不接收任何信号、因此它会进入故障状态并打开所有开关。

    此致、

    Leslie