This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:当未提供 VBUS 时、它从 VBUS 引脚上的电池获取反向电压

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822706/bq24192-when-no-vbus-provided-it-takes-voltage-in-reverse-direction-from-battery-on-vbus-pin

器件型号:BQ24192

您好!

我们使用 BQ24192通过12V 至16V 范围内的外部适配器为锂离子电池充电。

当 VBUS 线路上没有主电源并且整个系统依靠电池运行时、它开始向 VBUS 线路馈送电池电压。 但我们尚未将其配置为 USB OTG 模式。

下面是供您参考的原理图配置:

PL 帮助执行所需的步骤、以防止电池电压反向泄漏。

谢谢、

Dhvanish Parekh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhvanish、

    请提供以下信息吗?

    1. 当行为发生时、VBUS、VBAT、IBAT、VSYS、ISYS 等测试条件是什么?

    2. 发生该行为时、所有寄存器值是多少?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 当行为发生时、VBUS、VBAT、IBAT、VSYS、ISYS 等测试条件是什么?

      1. VBUS = 3.45V
      2. VBAT = 3.91V
      3. VSYS = 3.87V
      4. IBAT = 1.88A
    2. 发生该行为时、所有寄存器值是多少?

    (二

    CHARGE_CURRENT_CTRL_reg 值= 90

    CHARGE_TERIMING_CTRL_reg 值= 86

    SRC_CTRL_reg 值= 3D

    POWER_ON_CONFIG_REG 值= 1b

    PRE_CHARGE_CURRENT_CTRL_reg 值= 11

    VOLTGE_CTRL_reg 值= 9a

    thermal_regulation _ctrl_reg 值= 03

    MISC_OPERAT_CTRL_reg 值= 4b

    SYS_STATUS_reg 值= 00

    FAULT_reg 值= 00

    REVISION_STATUS_reg 值= 1b

    (二

    如果需要任何其他详细信息、请告知我们。

    更新:

    我们移除了其他电源轨、并确认电压来自 VBUS 引脚本身反向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以将 VINDPM 设置(REG00[6:3])更改为3.88V 并重试?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经有一段时间没有听到您的反馈,该线程被视为已解决并已关闭。

    谢谢、

    宁。