This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075T:bq2407xT 输入电流转换

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819666/bq24075t-bq2407xt-input-current-transitions

器件型号:BQ24075T

当尝试从500mA 的输入电流转换为1500mA (10到01同时转换)时,输入电流将在100mA 或0mA 范围内变化。  

这会导致电池不存在时出现问题。 这会导致系统复位。

是否有解决方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能发布您的原理图了。 您是否将负载施加到 OUT? 什么是 ISET1和 ISET2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参见下图。

    VSYS 正在为我们的 CPU 系统供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对 SYS 施加了什么负载、导致其骤降、如示波器捕获中所示? 如果器件进入补充模式、SYS 电压将等效于电池电压。 输入可能无法支持负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的系统从 VSYS 获取大约150mA 的电流。

    我们要做的是从500mA 输入电流切换到1500mA 输入电流。   

    当我们尝试这样做时、电池可能会电量耗尽、从而导致系统复位。

    最初的问题是有关输入电流的问题。  当我们将 EN1和 EN2表格10转换为01时、系统是否会随机通过00或11?

    我们是否可以在不需要电池补充的情况下实现从500mA 到1500mA 的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这将取决于您的固件如何实现更改。 是否可以将输入电流限制设置为1500mA 或增加输出电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对此进行了任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有听到、所以我会认为这个问题已经解决了。