This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120:看门狗计时器复位器件、尽管每秒进行 I2C 读取/写入(由中断驱动)

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821488/bq25120-watchdog-timer-reset-device-despite-i2c-read-writes-every-second-interrupt-driven

器件型号:BQ25120

我在电路板中安装了 BQ25120A、但它有很多困难。  首先、我需要解决看门狗计时器问题、尽管我每秒执行一次 I2C 读取(中断驱动)、但看门狗计时器每50秒重置一次器件。  北欧'840固件将此交易评为"NRF_SUCCESS"、因此我相信这种交易实际上正在发生。  还有其他问题、但我需要先解决这个问题、然后再继续讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    执行 I2C 读取时、是否验证了从寄存器读取的数据是否准确? 我的观点是、IC 是否看到正在进行 I2C 事务? 输入电压。 尝试更改/CD 引脚、查看状态寄存器0x00h 中的 CD_STAT 位是否正确、并检查状态是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    对此进行了任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会认为这个问题已解决。 请发布回复以重新打开主题帖。