This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:TPS2373 APD 问题

Guru**** 2526960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823168/tps2373-tps2373-apd-issue

器件型号:TPS2373

我的客户报告 APD 引脚对地短路、TPS2373无法正常工作。 目前、他可以在 APD 打开(R7打开)后工作。

R7开启是否有任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hsu、  

    我认为您的问题是将 APD 连接到 VSS。 根据数据表、它应该被连接至 RTN。  请尝试此操作、看看它是否能解决您的问题。  

    我们不建议将 APD 悬空。 这会使操作对电路板泄漏敏感、从而使其不可靠。   

    Artem  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我的客户想知道 APD PIN 是打开的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    APD 具有一个下拉至 RTN 的内部5M 欧姆电阻器。  因此、它实际上应该具有 APD = RTN、这意味着 APD 功能将被禁用。 但是、请记住、由于下拉电阻非常弱(5M Ω)、因此您可能具有噪声敏感性。 通常、我们建议将 APD 与 RTN 绑定。  

    Artem