This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:反向电流块故障

Guru**** 2797205 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/825551/tps2660-reverse-current-block-fault

器件型号:TPS2660

TPS26600用作电子保险丝、用于将新子系统添加到由24V (铅酸电池组)供电的现有系统中。 在这种情况下、现有系统的另一部分具有脉冲负载、这会导致 TPS26600的输入产生电压纹波、并重复从反向电流阻断电路跳闸 FLT。

通过对输入进行滤波以减少纹波、可以消除该问题。 但是、客户可能无法进行任何更改、只需忽略此故障即可。  

在进入和退出反向阻断模式的几乎恒定情况下、是否存在有关器件可靠性/寿命的任何问题?  请参阅下面的事件时序示波器图。  有三个图、每个图的放大比例都大于上一个图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    TPS2660输入端的纹波频率和振幅是多少?

    根据波形、它看起来是~25kHz 和2Vpp。 您能否与客户确认这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN 纹波为2Vpp、频率为50kHz。  

    输入电压标称值为24VDC、输入电压最小值约为15V、输入电压最大值= 50V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我正在研究这个问题、几天后我会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我已通过电子邮件回复此问题。