This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:我对 PMLK 升压转换器实验2有疑问

Guru**** 2541100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824890/lm5122-i-have-a-question-about-pmlk-boost-converter-experiment-2

器件型号:LM5122

您好!

我在使用 PMLK 升压转换器进行实验。 (输出电压必须始终为24V)

本实验的目的是通过更改开关频率、输入电压和输出负载电流来测量升压转换器的效率。

当频率为500kHz、频率为250kHz 时、输入电压为20V 时、我得到了相当好的结果。

但是、当测试条件 f = 250kHz、输入电压值= 10V 时、无论输出电流如何、输出电压都降至10V 以下、我可以听到电路发出的奇怪声音。

电源的输入电流限制为5A。 因此、我认为这不是因为输入电流限制。

我想知道为什么会发生这种情况。

谢谢、

此致、

Yunsik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunsik、

    感谢您发帖。  这听起来很奇怪、因为 Vin=10V 和 Fsw=250kHz 是 PMLK 升压实验板支持的运行条件之一。 恐怕它会受到您的电源的限制。  您能否监控其输出电压和浪涌电流?

    谢谢、

    应用 工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我重试过、但也不起作用

    我想我应该尝试新的

    感谢您的回复!