This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65631W:工作静态电流是多少

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65631W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/825428/tps65631w-what-is-the-operating-quiescent-current

器件型号:TPS65631W

大家好、团队、

我的客户计划将 TPS65631W 用于 IS AMOLED 显示屏(电池供电)、但在某 种程度上、数据表中未显示静态电流。

请  提前告知您 TPS65631W 的工作静态电流是多少。

此致、

Shai   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请于8月2日之前回复。

    谢谢、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    在 VPOS 为4.6V、VNEG 为-4.0、空载且 Vin=3.8V 的条件下、在工作台上测得的典型工作静态电流为5.3mA。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    辽卡特,谢谢。

    如果您可以考虑在数据表中添加此参数、则会更好。

    此致、

    Shai