This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63036:实际测试效率低于规范中所述的测试效率

Guru**** 2501495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824651/tps63036-the-actual-test-efficiency-is-lower-than-that-described-in-the-specification

器件型号:TPS63036

尊敬的 TI 团队:

实际测试效率低于规格中所述的值、数据见附件文档。

请帮助确认实际测试数据是否正常?效率在哪里会受到影响?

e2e.ti.com/.../TPS63036-test-efficiency.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果使用具有更高 DCR 的电感器、效率可能会更差。

    此外、实际输出电流和电压似乎未被测量。 这可能会进一步增加误差。 请注意、在电源安全模式下、输出电压最高可高出6%。

    我建议直接在 IC 上测量输入和输出电压和电流、以获得可靠的结果。 此外、还应使用低 DCR 电感器。

    建议的典型电感器范围为1至2.2uH。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chunqiu、

    我们没有听到任何反馈,因此我们假设这可以解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    正如 Julian 所指出的、请检查电感器规格、并确保您的测量设置正确。 这些应用手册可帮助您:
    正确的方式测量效率
    精确测量超低 IQ 器件的效率
    计算和测量升压转换器的空载输入电流

    谢谢、此致、
    密耳