This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3424-Q1:能否将 LM3424 -Q1 IC 用于超过5A 的应用

Guru**** 2528620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824462/lm3424-q1-can-i-use-lm3424--q1-ic-for-more-than-5-a-application

器件型号:LM3424-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3424

我可以通过更换其外部无源组件来将 LM3424 -Q1 IC 用于5A 以上的应用吗? 如果是、需要进行哪些可能的更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shikha、

    LM3424是一款控制  器、因此理论上、您只需正确调整外部开关组件的大小、即可支持转换器中的任何电流。  通常限制最大电流能力的是 MOSFET 的尺寸、特别是总栅极电荷。  由于极大型 FET 的 Rdson 规格较低、因此通常具有高栅极电荷、这意味着需要更强大的栅极驱动器来有效地打开和关闭开关。  根据我的经验、使用 LM3424时5A 应该是可能的、但边沿速率可能比预期慢一些、并且会导致更高的开关损耗。

    要设计5A、 您可以 使用数据表设计公式并根据该指南调整所有组件的大小。  请记住、电感器的 DCR 在5A 输出时会对效率产生很大影响、开关二极管也很重要。  升压或降压/升压型拓扑中的二极管平均电流等于 LED 平均电流、因此典型的肖特基二极管(如果可能、您需要使用该二极管)将具有大约500mV 的正向电压、从而为二极管提供2.5W 的损耗!  热设计肯定是其中最困难的部分。

    一般而言、5A 设计并不重要、设计和构建需要一定的电力电子产品经验。

    -JP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供此信息、但我想在降压模式下将 LM3424用作 LED 驱动器。 我的电流要求是8A、这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为本主题打开单独的主题。