This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601D:充电速度极低

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25601D, BQ24190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/825083/bq25601d-extremely-low-charging

器件型号:BQ25601D
主题中讨论的其他器件: BQ24190

您好!  

我尝试使用 BQ25601D 为原型电池充电。 您可以在此处看到原理图:

就像我在 Webench 上做的那样。

我已通过 i2c 配置寄存器、但充电电流不会超过0.5A。 我正在使用2.5A 充电器、并尝试使用2A 为电池充电。

充电器已使用分压器配置为非标准、在 D-和 D+上具有2.7V 电压。 我可以在 REG08 (0xD4)上看到这一点。

是否有人可以告诉我、为什么电池电流仅为0.5A、而所有寄存器似乎都适合为电池充电2A?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    您可以向我发送您的寄存器的快照吗?

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、今天我在 DCP 模式下工作、该模式也允许2.4A 电流、但结果相同。

    在开始时、我只检查 USB 自适应值是否被识别。  然后、我设置引脚以开始寻呼过程。 如果充电电流较低、则工作正常。

    但是、正如您看到的、如果我在 REG02中将充电电流设置为960mA、那么 REG00 0x04中的输入电流将发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    感谢您发送寄存器设置。

    我对您的问题的理解如下(如果有任何问题、请更正我)。 最初、BQ25601D 可正确检测 DCP 并将输入电流限制设置为2.4A。但是、在将 ICHG 设置从0.48A 增大到0.96A 后、输入电流限制寄存器设置为0.5A、因此实际充电电流低于0.96A

    我在 EVM 上测试了这一点、但无法重复您的问题。 当我将 ICHG 设置从0.48A 增加到0.96A 时、输入电流限制保持在2.4A、正如预期的那样。

    作为快速完整性检查、您能否尝试手动将输入电流限制寄存器设置为2.4A、并查看在这种情况下 BQ25601D 是否能够提供0.96A 的充电电流?

    最后、您发送的第三张图片中存在一些差异。 顶行中的 REG07和 REG08值与顶行下方的 REG07和 REG08值不匹配。 哪些数据是正确的?

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确的值是爬虫程序中的值、需要一些时间才能在最上面一行更新它们。

    如果我尝试手动设置输入电流寄存器、则电感器会停止并再次开始循环(良好的检测操作系统 USB、开始充电、修改输入电流)。 因此、如果我尝试将输入电流值设置为大于0x04、它将始终重置充电。

    电池达到该电流所需的电压是否存在问题? 还是 IC 应该能够增加充电电压、直到达到充电电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一件奇怪的事情是当我读取寄存器11时、我无法读取芯片 BQ25601D 的值:0111 (bit6:3)。 我读取0x11。

    芯片的名称清晰地写在顶部、因此经销商不能提供错误的器件型号。 这是否是问题的根源? 我汇编的五个原型在寄存器上具有相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    REG0B[6:3]实际上应该是'0010'。 "0111"是数据表中的一个拼写错误、因此感谢您注意到这一点。 像您一样、我还从 EVM 读取 REG0B 的0x11、因此这不是问题。

    还有几个问题:

    1) 1)您是手动短接 D+/D-以模拟 DCP、还是正在使用实际的 DCP 适配器?

    2) 2)在2.4A 输入电流限制设置为0.5A 后、使用 IINDET_EN 位强制进行输入检测是否正确地将输入电流限制设置回2.4A?

    3) 3)您能否捕获显示 VBUS、IBUS、VBAT 和 IBAT 的波形、此时您将 ICHG 从0.48A 增大到0.96A、从而导致输入电流限制设置下降到0.5A?

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    感谢您的支持、但我放弃了这款芯片。 我已经针对 BQ24190进行了更改、该版本几乎兼容、只做了一些更改、电路已经正常工作。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    好的。 很遗憾听到这个消息、但我很高兴您找到了能满足您需求的解决方案。 如果您将来有任何其他 BQ25601D 问题、敬请告知。

    此致、

    Angelo