This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池充电器 IC

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25150, BQ25150EVM, EV2400, BQ24083, BQ25100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823011/battery-charger-ic

主题中讨论的其他器件:BQ25150BQ25150EVMEV2400BQ24083BQ25100

您好!

您能否建议使用独立电池充电器 IC 为 Tadiran 电池(TLI-1020A)充电。 建议的电池充电电压和电流分别为4.1V 和8mA。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neeharika、

     我可以找到的最接近的独立时基故障是 BQ25100L、其 CV=4.06V、CCmin=10mA。  如果您的主机具有 I2C、则可以根据您的确切要求配置 BQ25150。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 您能否提供购买 BQ25100L 的链接? 我无法在 DigiKey 或任何其他供应商网站上找到此特定器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeharika、

    我未能注意到 BQ25100L 处于产品预发布状态、目前无法订购。  BQ25150似乎是您的唯一选择。  BQ25150EVM 具有可下载的软件、可与 EV2400配合使用以控制 BQ25150。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了 BQ24083。 其输出电压为4.06V、可使用电阻器配置电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!  只是想知道您是如何找到它的。  我在网站上搜索了4.1V 和低电流调节、但没有显示。  我需要 改进我们的网站搜索。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在线搜索4.06V 和低电流、这个芯片出现了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25100仍然是一个不错的选择。 如果您不打算在充电器上使用 TS 功能、则可以通过将4.8K 电阻器连接到 TS 将 VBATREG 电压设置为4.06V 来将 NTC 设置为暖状态。