This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:如何使用 UCD3138A64和 UCD3138128外部晶振时钟?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A64, UCD3138128, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824361/ccs-ucd3138-how-to-use-ucd3138a64-and-ucd3138128-external-crystal-clock

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

您好;

我找到 UCD3138A64引脚61和62可编程外部晶振时钟。

如何使用它? 例如,我想获取40MHz 时钟?

我是否在引脚61和62中输入40MHz 方波? 或者、我应该在引脚61和62?之间连接一个晶体振荡器
如果有示例、我将不胜感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,请阅读 《UCD3138A64/UCD3138128编程手册》(SLUUB54B)第5节,其中包含所有详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请注意、外部 UCD313A64中的晶体仅驱动实时时钟外设、无法替代整个芯片的主振荡器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经阅读过它、但它没有说明如何连接 Pin61或62?

    是否有任何 简单的电路图来展示如何连接引脚61和引脚62?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了准确驱动 RTC 模块、一个10MHz 的外部时钟(非晶体振荡器)可被连接至引脚#62。

    该时钟不会驱动整个 UCD3138电路、其频率应最大为10MHz (而非40MHz)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果上述问题能解决、请将此报告的状态设置为已解决。

    此致、