This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:四节48V 电池用于选择输出

Guru**** 2535670 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824526/lm5060-four-48v-batteries-for-selective-output

器件型号:LM5060

原理:

MCU 通过控制 LM5060的 EN 引脚来控制 MOS 的开关。 一次只有一个电池输出。

图片是基本原理、因为纸张有限、所以只能用三块电池。

问题:

一个电池输出打开、另一个电池输出关闭。 关闭电池的 LM5060将会烧坏。

分析结果可能是当 LM5060 关闭 MOS 时、MOS 的 G 极点约为0V、GS 电压为-48V、

超过手册的±20V、GS 会分解并烧毁  LM5060的10引脚栅极。

但图片是1和2个引脚之间的一个孔洞。 请帮助分析它吗?

我们的解决方案是将一个二极管连接到 MOS 的背面、但由于电流为40A、因此二极管消耗的功率太大、

解决方案并不是很合理。  4个电池选择输出是否有更好的解决方案?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sun:

    您能不能与我分享一条电池路径的原理图以供回顾。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rakesh、

    我之前的分析是错误的。 电流分析是在 EN 关断时进行的、因为 OUT 引脚没有限流电阻器、导致 LM5060烧毁。

    当 OUT 的限流电阻器为0时、为什么 Vin 和 SENSE 引脚之间的孔会烧坏?

    图片是蓄电池输出原理之一、其他三条道路与此相同。

    调试时、由于我们没有仔细阅读手册、我们直接将 R28更改为0Ω Ω。我们只控制 EN 引脚。

    阅读手册后、我们稍后将将 R28修改回20kΩ Ω、R24修改为33kΩ Ω、电流限制值修改为50A。

    此致,

    太阳光了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sun:

    感谢您提供详细信息。

    较高的 R28值会有所帮助。

    您能提供更多信息来为您提供合适的解决方案

    • 应用用例是什么? 是针对汽车市场吗?
    • 我们或四节48V 电池是否正常? 在这种情况下、电压最高的电池为负载供电? 是否可以接受

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rakesh、

    1. 这是我们客户的定制产品,而不是工业控制行业的产品;

    我们仍在进行调试、现在可以接收。

    我还有两个问题、请帮助回答:

    在上一次答复的原理图中、我们在 BAT +中输入了一个串联二极管、以防止反向连接烧毁 LM5060?

    昨天我们调试了、意外地将 BAT +和 BAT-反向、LM5060烧毁。

    2.当 OUT 引脚与20K 电阻串联时、输入为0V、输出为48V、LM5060是否不会损坏?

    实际上、放电后的电池电压为0V、其他电池仍处于正常输出状态。

    我们在今天的测试中没有发现任何问题、但我们仍想与您联系!

    此致,

    太阳光了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sun:

    1A)哪些引脚损坏? 我建议对原理图进行一次更改。 将 UVLO 引脚连接到 VIN 引脚

    2a)我没有看到任何风险。 但是、我建议在您的所有可能用例下进行评估

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sun:

    您能否在损坏引脚上进行更新?  

    您是否有任何后续问题?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rakesh、

    很抱歉,我迟到了。

    1、芯片只有栅极引脚无法正常输出、肉眼看不到这种情况。 我们通过添加二极管解决了这个问题。

    2.我没有其他问题。

    此致,

    太阳光了