原理:
MCU 通过控制 LM5060的 EN 引脚来控制 MOS 的开关。 一次只有一个电池输出。
图片是基本原理、因为纸张有限、所以只能用三块电池。
问题:
一个电池输出打开、另一个电池输出关闭。 关闭电池的 LM5060将会烧坏。
分析结果可能是当 LM5060 关闭 MOS 时、MOS 的 G 极点约为0V、GS 电压为-48V、
超过手册的±20V、GS 会分解并烧毁 LM5060的10引脚栅极。
但图片是1和2个引脚之间的一个孔洞。 请帮助分析它吗?
我们的解决方案是将一个二极管连接到 MOS 的背面、但由于电流为40A、因此二极管消耗的功率太大、
解决方案并不是很合理。 4个电池选择输出是否有更好的解决方案?