This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24193:所需的最低充电电压

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/825520/bq24193-minimum-required-charge-voltage

器件型号:BQ24193

您好!

我的客户有一些现有的电池、这些电池已经存放在货架上很长时间、因此电池电量很低、PCM 已打开。  我们看到充电器无法对这些电池重新充电并将其恢复到工作电压、即使我们在电源上手动为电池充电时、它们似乎正常工作。  我们看到当电池电压为1.49V 或更低时,充电器不会尝试为电池充电。  这是通过设计实现的吗? 数据表中的图13显示了具有非零低电池电压但不确定该电压值的电池充电曲线。

如果我们缺少一些东西、请告诉我。

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    即使电池电压~0V、只要电池连接在 BAT 和 GND 引脚之间、器件通常也会以100mA 的电流充电。

    当电池电压过低时、电池保护通常会将电池与充电器断开。 请检查电池保护规格并了解如何重新连接电池。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户使用台式电源来模拟低电池电压、因此根本就不连接保护电路。 您能想到可能导致此问题的其他因素吗?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    请检查 不充电时的所有寄存器值, 并查看是否存在任何妨碍充电的故障情况。

    谢谢、

    宁。