This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3825:uc3825 400V SMPS

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823272/uc3825-uc3825-400v-smps

器件型号:UC3825

你(们)好

我设计了一个具有21.9v 输入和+/-400v 输出以及80khz 开关的推挽式 SMPS、具有电压模式控制和3类反馈环路。 400V 时的输出为18mA、 -400V 时为55mA、但 我无法获得低于5V 的纹波、并且需要低于0.25V。 我的变压器是一个装置,初级线圈上有3匝,次级线圈上有64匝,4层为16双铁绕组 。 我使用的是 RM10内核等级3c90、AE 为96.6mm2、B 为320mT。 我的主导线为0.71mm2 、次级导线为0.15mm2。

我不确定、如果我的计算结果正确、因为我的变压器和感应电阻器正在变热。 我得到+/- 400V、因此我的匝数比是正确的。 我不确定我的转换是否应该有6/128匝、这是否有帮助?  我是否需要通过次级导线增加到 0.2mm2?

二次侧的 LC 滤波器目前为22mH 和10uF、但如果我进行计算、我得到83mH 和30uF、看起来太大或这些是正确的?

此致

Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    您应联系变压器制造公司、如 Wurth in oder、为您进行变压器设计并提供样片、以便您测试设计。

    您可以在以下位置联系 Wurth:

    https://www.we-online.de/web/en/passive_components_custom_magnetics/contact_pbcm/Contacts_WE_Gruppe_3.php

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    因为我们的体积非常小、所以我们设计了自己的变压器。 我已设法将我的纹波从电解电容器10uF 更改为 陶瓷10nF、但无法低于该值。 现在、我将查看我的3类控制环路。 变压器仍然是相同的。 它仍然会变热、但速度不是那么快

    此致

    Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    我无法提供比我在上一篇文章中推荐的更多的建议。

    变压器可能会变热、因为导线尺寸不足或磁通密度摆幅太大。

    此致

    John